This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505EVM:开发套件上的示例应用

Guru**** 2767275 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1268695/tas2505evm-sample-application-on-development-kit

器件型号:TAS2505EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2505

大家好、我想通过套件用示波器给出一个信号、然后操作扬声器。 我不知道该怎么做。 您能指导我还是共享文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa:

    或许、方框图有助于更好地了解您正在努力实现的目标。
    TAS2505支持模拟或数字输入。 如果您要使用数字输入、EVM 就已准备好从任何 PC 播放通过 USB 传输的音频、您只需使用 GUI 初始化器件。 至于模拟输入、有 J3输入插孔、那么您还需要使用 GUI 来配置器件以使用模拟输入。

    我们可以根据需要为您提供更多详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以这样解释。  我有一个 tas2505开发套件、但我不知道。  我阅读了文档、但不明白从哪里开始。  我不明白如何建立联系。  您能给我推荐一份说明或视频列表吗? 很显然、我担心会损坏套件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa:

    很遗憾、没有演练视频、但我将在下面添加一些评论:

    • 该 EVM 只需通过 USB 连接至 PC。 您应该下载并使用 EVM 文件夹中提供的 GUI: TAS2505EVM 评估板| TI.com
    • 您可以将任何扬声器连接到 J7输出、为此您需要使用螺丝刀。 这是单声道 D 类输出。
    • 您还可以将一副耳机连接到 J4输出。 请注意、这是一个单声道输出、因此只有左声道会发出声音、而不使用右声道。 这是单声道 AB 类输出。
    • 该 EVM 由 PC 5V 通过 USB 电缆供电。 无需外部电源。
    • 连接 EVM 后、应使用 GUI 针对所需的特定模式配置器件。 点击"View"、然后点击"Example Configurations...":
      • D 类扬声器选项包括通过 J7输出播放音频所需的所有配置。
      • 耳机选项包括通过 J4输出播放音频所需的所有配置。
    • 在设备正确配置为所需模式后、您可以像对任何其他音频输出(媒体播放器、YouTube 视频、audacity 或其他音频软件)所做的那样从 PC 播放音频。 只需确保选择它作为默认播放设备、不是相同、但与此类似:

    希望这对我们有所帮助、如果还有其他问题、请告诉我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 你的指示是有效的。 现在我已经知道从哪里开始。