This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255

Guru**** 2579305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1268746/tpa3255-tpa3255

器件型号:TPA3255

尊敬的先生:

在您的数据表中 、SLASEM8A - 2019年1月- 2019年3月修订、图12对我很重要。 我需要查看该图的详细信息、尤其是1kHz 附近的噪声峰值。 如果您能与我分享该图12的 MATLAB 图、我会很感激。

提前表示感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我们无法提供该 原始数字。

    您可以从数据表中获取相关数据。

    此致、

    邓尼·彭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Donny、

    感谢您的回复。 我是否能够至少获得噪声峰值所占用的确切频率?

    非常感谢

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图12显示了1kHz 信号播放-60dB 时的噪声幅度与频率间的关系。
    因此峰值信号为1kHz、其他噪声峰值约为-135DB