This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1678:替换 OPA1678

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1678, OPA2836, OPA2328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1269213/opa1678-replace-opa1678

器件型号:OPA1678
主题中讨论的其他器件: OPA2836OPA2328

您好!

我正在使用 OPA1678、并注意到对于高于1MHz 的频率、输出电压低于1V。

您能否告诉我、在以下条件下、哪个 IC 可以在高达5MHz 的电压下使输出电压保持在1V 以上? 如果您有任何除 OPA2836以外的好产品、请告诉我。

・5V 单电源

・输出电压= 2.5V±0.5V (1Vp-p)

・增益= 0dB

・增益为1 ×的差分放大器电路中-1dB 的频率为5 MHz 或更高

μ・封装= VSSOP 8引脚

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    我认为最适合您 应用的  是 采用 VSSOP-8封装的 OPA2328。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek-san:

    感谢您的支持。

    我查看 OPA2328的详细信息。

    此致、

    西井市