This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111:平衡线路输出

Guru**** 2561350 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111, DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1268684/tlv320aic3111-balanced-line-out

器件型号:TLV320AIC3111
主题中讨论的其他器件: DRV135

你好

正在开发的 DAC 需要左右1/4"非平衡输出以及 XLR 平衡输出。

我使用的是 TLV320AIC3111、

是否有任何方法可以将平衡的扬声器输出用作线路输出?

我想将 DAC 输出连接到音频接口而不是扬声器。 这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AB 类可用于线路输出、如下所示。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我知道你提到的那部分,但我问,因为我需要一个平衡的线。    

    请勿使用 DRV135等外部音频平衡线路驱动器。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须滤除 D 类的高开关频率、或许可以通过 RC 滤波器进行滤波、然后调整 D 类增益、以便扬声器输出不会超过线路输入要求。