This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190-Q1:支持8位数据长度

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1269141/src4190-q1-8-bit-data-length-support

器件型号:SRC4190-Q1

器件是否可以与字长小于16位(低至8位)的字长配合使用? IK 希望在 I2S 模式下使用具有多个不同字长和采样率的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、

    根据 DS、 对于 I 2S 和左对齐格式、音频数据字长可能高达24位、而右对齐格式支持16位、18位、20位或24位数据。  

    请参阅 表2 ( 输入端口数据格式选择)以将其设置为 I2S 格式。

    此致、

    阿拉什