This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:缓慢插入4针耳机时声音降低

Guru**** 2543450 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1270483/ts3a227e-the-sound-decreases-when-a-4-pole-headphone-is-slowly-inserted

器件型号:TS3A227E

您好、TI 团队、

在将 TS3A227E 用作音频开关测试笔记本电脑时、我们有一个新问题。 我们发现、 当缓慢插入4极耳机时、声音会降低、并且 耳机无法录制、音乐会会偏离轨道。

用于测试的4极接头为 SLEEVE=MIC 和 RING2 = GND。 我们比较了快插式耳机和慢插式耳机的区别、详细信息如下:

1)快速插入耳机,MIC_PRES 出现一次从3.3V 跳至0V 的现象。  

不执行任何操作时、RING2和 SLEEVE 都为0mV。 耳机左右声道与 AGND_DB 间的电压差为0mV;
记录正常、SLEEVE=2.347V、RING2 = 0mV、MIC_PRES = 0mV。 耳机左右声道与 AGND_DB 之间的电压差为0mV;
音乐播放正常、RING2和 SLEEVE 为0mV;

2)缓慢地 插入耳机、  MIC_PRES 出现一次从3.3V 跳至0V 的现象。  

不执行任何操作时、RING2和 SLEEVE 都为0mV。 耳机左右声道与 AGND_DB 间的电压差为0mV;
录制时、 指针不移动、播放录制内容时无声音。 我们测量了 SLEEVE = 0mV、RING2 = 317.5mV、 耳机左侧和右侧通道与 AGND_DB 之间的电压差为300mV;

播放音乐时、SLEEVE=0V、RING2 = 80mV、 音乐会不受欢迎。  此时、将 RING2和 AGND_DB 之间的 C93短接后、我们发现左右声道的声音正常。

我们还发现、缓慢插入极性耳机时、录音和播放功能正常。  此时 SLEEVE = 0mV、RING2 = 0mV。

我们认为这个问题是由缓慢插入耳机时的错误检测引起的。  您能给我们一些建议如何修改检测去抖动时间吗? 主控件是 RK3568、系统是 Android 11。

我之前发表过关于该程序的文章、链接是 https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1199213/ts3a227e-schematic-check/4521600#4521600

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Lumina、

    数据表中将慢速插入重点作为" TS3A227E 的具有挑战性的情况"。 我相信这与您所说的相同、可能会发生的情况是检测序列被丢弃、它正在检测不同类型的插孔、从而导致其路由信号的方式无法完全接收信号。

    从上一篇文章中、我发现您没有使用 I2C? 该器件具有内部去抖、但看起来好像它对您来说可能太短了。 通过 I2C 控制、您甚至可以尝试手动更改最多2秒的时间。 现在、如果您不使用 I2C、那么您的最佳选择是在检测触发器输入上添加一个 RC、以便在附件检测实际开始时减慢速度。 现在、它是90ms。 根据1M Ω 上拉、我想说 nF 范围内的电容将是一个起始点来减慢 RC 足够的速度。  
    VIH 大约为1RC (63%、而 VIH 为 VDD * 0.65)。 因此在给定1m Ω 上拉电阻时、我在这里预估内部电容目前在默认去抖时间约为90nF。 因此、起点可以是将其加倍、达到另一个90nF。 您也可以增加一些额外的电阻、但我当时认为可能只有电容器来尝试、并限制此处所需的额外组件。  

    当然、您可以尝试为 I2C 设计进行重新配置、但这可能对您的来说重新设计太过了、因为电路板似乎已经完成了。

    谢谢。
    Rami