This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:关于 TPA3255的问题

Guru**** 2503555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1267768/tpa3255-question-about-tpa3255

器件型号:TPA3255

您好:

TPA3255客户进行了测试、发现一旦音量增加、就会出现声音中断现象

此外、休息期间可能会有 POP 声音。 请 帮助检查,谢谢!!!

e2e.ti.com/.../_9F523E657F67_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、黄

    关于中断、您能否检查电流流过电感器、以确认它是否触发 OCP。

    有关电感器的更多信息、请确认电感器的 Isat 是否大于可能的最大输出电流。

    噪声、它会在上升或下降时发生?

    如果您尝试更改与 C_start 连接的电容值、它可以更改斜升/斜降速度以柔化噗声。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:

    感谢您的回复!!!

    我想问一下、如果两个 TPA3255的其余两个腿连接在一起、它是否会产生任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

    这应该不是问题。