This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV1091:评估板/Devkit 或类似(或替代)

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV1091, TLV320ADC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1268670/lmv1091-evaluation-board-devkit-or-similar-or-alternative

器件型号:LMV1091
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3120

您好!

我们正在考虑将 LMV1091芯片用于 ENC 应用、但我们找不到可以购买的评估板或简单设计来进行测试。 我们可以为此目的购买哪款电路板? 此外、是否有适用于 ENC 应用的替代 IC?

提前感谢。 此致、

曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    遗憾的是、此器件的评估板是很久以前开发的、作为一款旧器件、大多数这些工具不再提供。 仅提供本用户指南等参考文档、这些文档有助于提供简单的原理图和布局指南: https://www.ti.com/lit/ug/snaa066b/snaa066b.pdf

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    非常感谢您的回答。 在这种情况下、您能否为实现 ENC 应用提供任何替代方案(我们只需在产品处于 noisi 环境中、从我们产品前面的单个扬声器提取语音即可)。

    此致、

    曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    LMV1091非常独特、它包含用于消噪的算法。

    您可以使用 TLV320ADC3120等其他 ADC 来从几个麦克风采集数据、但您需要在主机处理器上执行降噪算法。 ADC 包含一些有助于提高性能的功能、但不包括算法本身。 ADCx120系列包括一个 VAD 块、可用于检测输入端的语音活动并通知主机处理器。 它还包括双二阶滤波器、您可以在发送到主机处理器之前使用这些滤波器来滤除语音带宽(~300Hz 至~3kHz)。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师