This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1688:精密全波整流器的直流输出漂移

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1688, OPA210, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1266761/opa1688-drift-in-dc-output-of-a-precision-full-wave-rectifier

器件型号:OPA1688
主题中讨论的其他器件: OPA210、 OPA192

大家好!

我将利用 具有后置放大功能的精密全波整流器(www.ti.com/.../tidu030.pdf、使用 OPA1688和 CUS10S40H3F)(使用 OPA210的同相运算放大器)来测量300mVpp 至10Vpp 的交流信号振幅。
在测试时、我观察到了漂移的输出。 经过调查后、我发现漂移是二极管中的热漂移导致的。 遗憾的是、此漂移只是额外的放大、不能再被忽略了。

我假设峰值检测器会存在与热漂移相同的问题。

如果您对如何解决此问题有任何反馈或建议、我将不胜感激。

最佳
霍萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hosam、

     您所使用的半波整流器拓扑受到二极管压降的影响。  下面的拓扑可闭合二极管周围的反馈环路、以便输出在整流时跟踪输入。  请注意、此拓扑是反相的。   https://www.ti.com/tool/CIRCUIT060009中记录了该电路。 

    下面 是  峰值检测的稍微不同的实现方式。   对二极管压降的依赖降低了。   

    e2e.ti.com/.../peak-detect-2.TSC

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Art:
    感谢您的答复和建议。
    我理解了 TI 提出的拓扑:"精密全波整流器、双电源- ">www.ti.com/.../tidu030.pdf 可对负输入信号和正输入信号执行闭环控制。 此外、在这里、输出将跟踪补偿二极管正向电压的输入;对于正输入、Vout=Vin;对于负输入、Vout=-Vin;对于 R1=R2。
    我认为您建议的半波整流器将存在相同的热漂移问题。
    您是否认为我的电路的直流输出漂移除了热源之外还有其他原因?
    此致、
    霍萨姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hosam、

    1. 我再次仔细检查了您的原始电路。  我想在初始分析中出现了一个接线问题、并且看到输出包括二极管压降。  二极管压降肯定会具有温度系数。  在今天的分析中、我修复了这个问题、但是不再看到二极管压降。  因此、峰值检测受到二极管漂移的影响应尽可能小。
    2. 放大器输入温漂、偏置电流和其他因素将导致漂移。  OPA1688针对音频使用(即低噪声和低失真)进行了优化。  OPA192等器件针对低漂移(即直流精度)进行了优化。  它可能是更好的选择。   
    3. 您看到的漂移是多少?
    4. 下面是我对电路执行的修改后的仿真。  二极管在从关断到导通转换附近会出现一定失真。  在此期间、运算放大器将需要压摆、以便能够克服二极管的正向压降。  这可能是误差源。  OPA192的压摆率为20V/us。  OPA1688的压摆率为8V/us。
    5. 我认为为了帮助您解决这个问题、我需要有关您看到的漂移量的详细信息。  您是否能够提供过温数据?  

    谢谢

    Art Kay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、艺术、我将尝试不同的选项、并让您知道结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  我很想看到您的结果。

    艺术