This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707EVM-U:需要 PCM2707的替代器件

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C, PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1267735/pcm2707evm-u-need-alternate-part-for-pcm2707

器件型号:PCM2707EVM-U
主题中讨论的其他器件:PCM2906C、PCM2706C

PCM2707 IC 的确切替代方案是什么。 我无法选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    PCM2906C 是 PCM2707的最佳替代器件。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM2906C 没有 I2S 功能。 我想知道 PCM2707的替代器件、此器件用于将 USB 转换为 I2S、而不是将 USB 转换为 S/PDIF 的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    很抱歉没找到它。 我们仍然有 PCM2706C 、将是最匹配的器件。 它与已停产的 PCM2707C 共享数据表。 这是否更适合您?

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上 PCM2707C 是缺货的、会到处显示产品不再生产的状态。 这就是我联系您提供替代部件的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不再看到 TI 团队提供的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav,

    PCM2706C 是最匹配 PCM2707C 的器件。 这是产品页面。 此部件是否可作为您的替代部件?  https://www.ti.com/product/PCM2706C

    此致、
    J·麦克弗森