This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PPC3-EVM-MB:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: PPC3-EVM-MB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1260680/ppc3-evm-mb-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:PPC3-EVM-MB

您好

请您能否提供 PPC3-EVM-MB 的 CE/EU 符合性声明:

TI 网站上未提供该声明、  

如果该产品未通过 CE 认证、请澄清这意味着该产品不适用于欧盟市场;或者该产品以某种方式超出了所有要求 CE 标志的 CE 指令的范围(包括 RoHS)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我也无法在内部找到此文档、我将开始发布此文档的过程。 我猜到、到文档发布时、该文档不是必需的、但应该是合规的。 我会一直向您发布进度。

    此致。
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万·希

    感谢您提供更新、我将等待收到您的 CE/EU DOC 的回复。  

    仅供参考、根据 RoHS 2011/65/EU、此要求自2014年起开始实施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    这些信息、我会告诉您任何更新。

    此致。
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万·希

    我很抱歉追问,但我担心这项请求仍在处理中。  

    请理解这是一项法律和强制性要求、即对其产品应用 CE 的制造商必须起草 CE/EU 符合性声明以证明 CE 标志的正确性。

    Mouser USA 作为进口记录当代表 T.I 在欧盟销售产品时、我们必须在记录中包含 CE/EU 符合性声明。

    您能否根据要求提供 CE/EU 符合性声明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我一直在更新此工具的一些文档。
    合规性文档应在本周内在线发布、我会随时向您发布进展情况。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现可在线获取: https://www.ti.com/lit/cr/sszqre9/sszqre9.pdf

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师