This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:设置满量程模拟音频输入时的 PGA 增益40dB

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1270145/tlv320adc3140-set-pga-gain-40db-when-full-scale-analog-audio-input

器件型号:TLV320ADC3140

大家好、

当 ADC 输入为满量程且 PGA 设置+40dB (并且 AGC =禁用)时、音频信号是否会削波?

因为原始系统具有 增益为0dB、+20dB、+40dB 的前端、所以客户希望将放大器集成到 ADC 上。

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在满量程输入上有 PGA 增益、则音频信号将削波。 例如、如果客户具有2Vrms 差分输入、则必须将 PGA 增益设置为+0dB、否则输入信号将削波。

    此致、