This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:TPA3250

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1271347/tpa3250-tpa3250

器件型号:TPA3250

我们在设计中针对具有4欧姆负载的 PBTL 模式下的120W 应用使用了 TPA3250 D 类 IC。

我们在 D 类 IC 的设计中使用了36V 电源电压、但在数据表中、我们看到最大 PVDD 为38V。
是否会对设计可靠性造成任何问题。 请分享您对此主题的看法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavan:

    如果您在我们建议的操作条件范围内、应该没问题。 可靠性风险是指在建议的操作条件之外操作。

    此致、
    路易斯