This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3793A:我想了解立体声输出、单声道输出和差动单声道输出设置的相关内容(使用方框图)

Guru**** 2666105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1270125/pcm3793a-i-would-like-to-know-the-contents-according-to-the-stereo-output-single-monaural-output-and-differential-monaural-output-settings-using-block-diagram

器件型号:PCM3793A

寄存器

1. 立体声输出

  

2.单声道输出

3.差分单声道输出- 我不知道该怎么做

请帮我。

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.正确

    2.正确

    3.见下文,-ve 在 HPCOM 中

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,pdjuandi

    感谢您的回答。

    1.哪个寄存器控制红色和蓝色圆圈?

    2.设置为差分单声道
      即使我用0x4140将 HPR 静音、声音也会以 HPOR 的形式发出。  (听起来不正确。)

       我只想让 HPOL 有声音,让 HPOR 没有声音。
      原因是什么?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这些是内部开关、会根据配置自动打开/关闭。

    您可以尝试单声道输出吗? 通常单声道输出意味着只有1侧可以 携带声音。

    我没有让 EVM 尝试这种功能、因为 它已不再可用。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单声道输出变为正常运行。

    我问是因为我对差分单声道的行为很好奇。

    感谢你的帮助。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道这个。