This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:过流保护

Guru**** 2769125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1268602/tas2505-q1-over-current-protection

器件型号:TAS2505-Q1

大家好、

我接到了客户咨询。 如何实现 OCP 功能?

如 D/S 所示、"过热状态标志在页0寄存器45位 D7上作为只读位提供。" 但参考指南指出 D7-D0是保留的。 它只可读吗? 我不明白这些寄存器在过热和正常模式下的行为是怎样的。

此致、

庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    此描述对应于过热、而非过流保护标志、另外该文档上还有一个拼写错误。

    您可以参阅以下常见问题解答以了解有关可用标志的更多详细信息: [FAQ] TAS2505:保护标志和中断-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

    保护标志用于报告触发的保护、然后相关位将自动更改为值"1"。 此外、您可以根据不同的标志配置中断以激活、并使用这些中断最终触发 GPIO 引脚以进行外部信令。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    抱歉、我想了解过热保护。

    因此、页0/寄存器45位 D7可供客户使用、即使应用指南中指出保留了它。

    我猜这个描述可能与下表相似。

    --------

    页0/寄存器45:保留- 0x00/0x2D

    位    ||读/写 ||重置值|| 描述\\
    D7 -    ||R         |||0           ||过热检测标记
           ||            ||            |||0   : 未检测到过热
           ||            ||            |||1:   检测到过热\\
    D6-D4   || R          |||0            ||保留。 仅写入默认值。 \\
    D3     |||R          |||0           ||保留。 仅写入默认值。 \\
    D2      |||R          |||0            ||保留。 仅写入默认值。 \\
    D1     |||R          |||0            ||保留。 仅写入默认值。 \\
    D0      |||R          |||0            ||保留。 仅写入默认值。 \\

    此致、

    庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    您的描述正确。 该位自动清零、这意味着一旦通过 I2C 读取、它就会自动复位为"0"。
    这是参考指南中的一个错误、我将在下一个修订版本中添加注释以修正此错误。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    好的。 感谢您的支持!

    此致、

    庄司