This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825调优问题

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1260707/tas5825m-tas5825-tuning-issues

器件型号:TAS5825M
  • 大家好、TI 团队,
  • 为了初始化 TAS5825M 的参数以打开 AGL、从而导致声音变化(随机)、进行了以下实验:
    1.如果没有为5825M 参数启用 AGL,则声音正常。 如果启用了 AGL、有时声音会改变。 使用 TI 工具来在线调试 AGL 可以正常发出声音。
    2.将 TAS5825M 的 DVDD 电源更改为 BAT 电源、一些电路板的调制变化概率较低、而一些电路板的调制变化概率较高
    3、蓝牙软件修改 I2S 和5825M 的上电时序、增加了一些延迟、对某些电路板来说用处不大、某些电路板的概率更高
    4.使用逻辑分析仪分别读出可变音调和不变音调的 I2C 参数。 比较数据相同、并且没有 I2C 通信错误
    5. I2S 信号通过电阻和电容波形进行了优化、I2S 的输出格式也是完全复合标准的、但是还会有调制
    6.比较在 AGL 开启和未开启 AGL 的情况下的参数。 结果发现、Book 0x8c 的0x0E 上这两组参数的寄存器0x68值为0x40 (AGL 未开启)和0xc0 (AGL 开启)之间的差值。 因此、似乎只会进一步分析该寄存器中的差异。 那么、当该0x68寄存器设置为1.1声音输出时、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高电平开关

    1.can 您共享被比较的代码? 0x68可能是簿68、而不是寄存器。

    2.打开 AGL,声音可能会发生变化,因为声音 大于阈值,攻击和释放被触发。  

    您可以调整攻击和释放时间来缓和这种振动。

    如果可能、您可以共享 ppc3文件、我们可以确认调整参数是否有任何问题。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse,

    无法添加 PPC3格式、您能否告诉我您的电子邮件地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高电平开关

    您可以通过电子邮件发送给我。

    jesse-ji@ti.com

    我们可以通过电子邮件继续此案例

    最后、我来结束本次课程

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高电平开关

    我还遇到了类似问题、

    您能否共享 ppc3文件?

    您可以通过电子邮件发送给我。

    dingxin.jin@amlogic.corp-partner.google.com

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好丁欣

     也许你可以直接给他发电子邮件。

      zan.liu@arrow.com 或我们的 AE jesse-ji@ti.com。