This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:从 EEPROM 加载配置、slaa847中留下的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1270954/tas5825m-load-configuration-from-eeprom-questions-left-from-slaa847

器件型号:TAS5825M

您好!

我正在考虑从连接的 SPI EEPROM 加载 TAS5825M 的配置。 不幸的是,在阅读了 slaa847后,仍然有一些问题留给我:

1.如何启动/启动配置的加载? 是否有特殊命令、或者它是否只是在将 CS 拉低后发生、如 slaa847 (3.3. - 6.)?

2. TAS5825M 如何知道配置文件已到达终点?

3.我想将多个配置文件放入一个 EEPROM 中,并从不同的起始地址开始加载-这可行吗?

4.成功加载后、是否可以将 CS 拉至高电平?

5.是否有首选器件或任何 SPI EEPROM? SPI 端口是否有可用的时序要求?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Reno

    我们将与软件工程师确认。

    请稍等几天。

    此致、

    邓尼·彭