This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:极大地失真

Guru**** 2526730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1270894/tas5805m-great-distortion

器件型号:TAS5805M

e2e.ti.com/.../230912_2D00_1.ppc3

客户 已完成 EQ 的调整。 它们正在调试 DRC 和 AGL。 功率受限、但失真非常大。 您能否帮助客户找出问题所在?

测试案例:

EVM 电路板、
PBTL 模式、扬声器4欧姆、额定功率5瓦、最大功率8瓦、12伏电源、 已附加配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为您的 EQ 有增益 in100Hz~300Hz。

    所以它被削波在低频。

    请增大 PVDD 或更改 EQ。