This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA134:实现运算放大器输出的零调节

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1270100/opa134-realizing-zero-adjustment-of-operational-amplifier-output

器件型号:OPA134

尊敬的:

如下图所示、在不改变运算放大器漂移的情况下、失调电压可以在电路中进行归零。 TI 的设计是否如此成熟、如何选择 A1和 A2运算放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    我们提供高精度、低失调电压、低漂移放大器产品系列。 运算放大器选择/电路将取决于应用要求。

    你能告诉我吗?

    电压电源要求:

    - 这是一个 ±15V 双极电源,连接到 Rp 电位器上上图? 或系统中提供的电源电压是多少?  

    输入信号要求:

    -差分输入信号的最大振幅是多少?  

    -什么是 Vi1和 Vi2输入的直流输入共模电压或平均电压:( Vi1+Vi2)/2

    - 整个电路所需的最大输入频率或带宽是多少?

    输出要求:

    -什么是总增益,它1000V/V 如上所示?

    - 所需的最大输出幅值是多少?

    -放大器 A2的输出端连接了什么电路或负载?

    一般要求:

    -零点调整是否旨在消除运算放大器固有偏移? 或打算消除外部失调电压?  

    ±零失调电压调整主要是为了消除传感器或外部失调电压、那么您需要什么样的失调电压调整 范围?

    -您有任何严格的增益误差精度/漂移、偏移精度/漂移或噪声要求吗?  请注意、百分比增益误差和增益误差漂移将主要是电阻器元件容差和电阻器漂移的函数...

    谢谢。此致、

    路易斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,ó n

    输出端子连接到 PLC 或蝶形阀、输出范围为-1至11V、传输距离应为15米。

    将微控制器的 PWM 输出通过运算放大器调制为所需的电压信号。

    客户需要调整外部失调电压、零点范围预计在 ±0.5V 或 ±1V 左右

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    您知道 PWM 信号的频率是多少吗?   不知道具体的信号带宽要求就很难提供详细的答案。

    在输出级、由于您要驱动15m 的电缆、您是否知道最大负载电容的估算值?

    一种可能方法是在双反馈配置上配置第二级放大器。  

    下面的输出级示例应能够处理高达47nF 的容性负载、并具有±1V 的零点调节范围:

    谢谢。此致、

    路易斯