This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:在 X 欧姆处进行 OPA 1632 RMS 至差分输出转换、如何实现?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1271549/opa1632-opa-1632-rms-to-differential-output-conversion-at-x-ohm-how

器件型号:OPA1632

在其中一个讨论中提到、12Vrms 在600 Ω 时转换为34V 差分电压。 如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    完成的计算是将12Vrms 转换为 Vpp、因此12Vrms*(2sqrt (2))接近前面提到的34V 差分值。

    此致、

    伊格纳西奥