This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1821EVM:SO#:102624 -引脚上的振荡;bck"-电路板有缺陷?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1821EVM, PCM1808EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1271899/pcm1821evm-so-102624---oscillations-at-the-pin-bck---board-defective

器件型号:PCM1821EVM
主题中讨论的其他器件: PCM1808EVM

您好!

您可以使用电路板 P/N: PCM1821EVM 并认为它有缺陷来帮助解决客户的问题吗?

连接到测试设置(Setup.jpg):)

我已经在使用无差错 PCM1808EVM (右上角)。 在设置为"Master"的情况下、我可以测量引脚"BCK"上的无差错信号(PCM1808EVM.pdf)。

由于设计更紧凑、我想测试类似的 PCM1821EVM。

作为"主器件"、一个时钟必须在引脚"MCLK"上被连接至这个电路板。

由于线路过短、我无法注意到信号质量的任何下降。 但是、引脚"BCK"上会产生强振荡
(PCM1821EVM.pdf)。这些电压峰值对于我的应用来说是无法容忍的。

对于示波器、我选择了不同的时间分辨率、频率实际上是相同的。

e2e.ti.com/.../PCM1821EVM.pdf

e2e.ti.com/.../PCM1808EVM.pdf

您能否告知是否需要更换主板?

非常感谢。

此致

阿德南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您看到的振荡是 th BCLK 线路上的反射。 将一个33欧姆电阻器与 BCLK 信号串联放置、然后重复测量