This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5414C-Q1:保护和监控功能

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5414C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1270934/tas5414c-q1-protection-and-monitoring-functions

器件型号:TAS5414C-Q1

相关放大器芯片用于 Sony MEX-XB1000BT 汽车无线电。 这个车载收音机有一个问题:每次音量达到最大时、它就会关闭并重置、即使车载收音机直接连接到12伏电池上、并使用大容量的电缆。 怎么回事? 这是压降问题吗?  我是否应该使用更大更短的电缆? 我是否应该使用与电池并联的高容量超级电容器?

可以通过哪种测试来了解问题是什么?

非常感谢。

aldo.alessi@tin.it

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aldo、

    我不熟悉索尼的车载收音机。  我熟悉 TAS5414C-Q1。  TAS5414C-Q1具有许多针对过流和过热的保护机制。  当音量很大(最大音量)时、器件可能过热和关机。  我不知道无线电中的微控制器是如何处理这个故障的。  还有过流机制可以限制电流。  这可能会触发微控制器关闭音频。   

    您需要咨询 Sony 以了解他们如何保护他们的无线电。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Gregg、

    但是注意到车载收音机开关刚打开就关了、所以不会出现过热的问题。 一旦将音量调至最大值、就会立即关闭。 我想这可能是发生压降的短暂瞬变。
    是否有办法可以读取 I2C 端口上的日志以了解问题是什么?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aldo、

    您可以查看/FAULT 引脚、以了解放大器是否触发了故障。 该引脚将因故障被拉至低电平。  我会使用示波器进行检查。  您可以连接到 I2C 引脚并监听端口数据。  我不会尝试与放大器通信、因为它不能在同一总线上有两个主 I2C 器件。   

    此致、
    S·格雷格