This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:原理图审阅

Guru**** 2505275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1271205/tpa3110d2-schematics-review

器件型号:TPA3110D2

您好!

您能否回顾一下随附的原理图的设计?

我附上了两张纸。 第一张工作表显示了用作10W 放大器的器件、用于呼叫目的。 此处仅使用1个通道。 因此、是否可以使第二个通道保持开路或是否应接入所放置的元件?  

第二张工作表显示了用作乘客公告(PA)系统的2 x 15W 放大器的部件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、不要分离接地层。 AMP 只需一个完整的接地平面就可以了。

    灵敏度方面、未使用通道:音频输入引脚应通过1uF 电容器连接到 GND。 BST 电容器必须与使用的通道相同。 可移除输出 LC 滤波器。

    此致、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming:

    我尚未设置功率限制电阻器。 您能在同样的问题上帮助我吗?

    我将12V 作为 两个放大器的输入。 第一个放大器输出应为单通道10W、第二个放大器输出应为双通道15W。

    此致、

    A·阿迪蒂亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Adithya  

    PLMT 只能限制电压、而不能限制功率。

    当您获得电路板时、可以通过调节电阻器值来对其进行调节。

    此致、

    德里克