This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:启动 TAS5731M

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1266998/tas5731m-firing-up-tas5731m

器件型号:TAS5731M

存在数字 I2S 信号

音频采样率 FS:44.1kHz

MCLK:256 x FS

TAS5731M I2C 正在工作。 我按如下方式将 I2C 写入以下寄存器

1. reg 0x07 = 0x00 (主音量24dB)

2.  reg 0x08 = 0x00 (通道1音量24dB)

3.  reg 0x09 = 0x00 (通道2音量24dB)

4.  reg 0x0A = 0x00 (通道3音量24dB)

扬声器无声音。  

任何人都可以建议到期的启动命令、以便 TAS5731M 可以输出声音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该先按照以下启动序列进行操作。

    正确上电后、您可以通过以下步骤初始化器件。

    此外、如果您使用 EVM 板、则可以使用以下文件作为参考。

    TAS5731 EVM 用户指南(修订版 A)(TI.com)

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我解雇了 TAS5731M。 这对解决我的问题有很大帮助。 但是、我仍然需要弄清楚实际的 i2c 序列。 评估板在市场上几乎没有。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tay

      器件现在是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阴影  

    只要在该阶段进行诊断、该器件就会正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tay

      很高兴听到这个消息。 如有任何其他需要、请告知我们。