This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:使用和放大器;文档问题

Guru**** 2388660 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110, TAS2563
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1271824/tas2110-usage-documentation-questions

器件型号:TAS2110
主题中讨论的其他器件: TAS2563

您好!

我已经设计了一个采用 TAS2110和 MCU (ESP32-S3)的电路板。 我可以正常工作、我可以从 MCU 上的闪存将 I2S 音频回放到放大器或从网络无线电传输流、因此基础知识都很好。  这个小放大器具有极高的可配置性和灵活性、这让人不知所措、但现在 、默认值似乎适用于我的项目。 我将使用数据表 SLASET8–2019年12月作为参考。

我现在正在创建一个简单的库、以涵盖我的客户需要的内容、但数据表难题是我需要的几个方面、因此我有以下4个问题:

1. 要设置音量、我需要将所需的音量写入寄存器。 该数据表列出了用于设置卷的4个寄存器(DVC_CFG1、DVC_CFG2 、 DVC_CFG3、DVC_CFG4 )。 设置任何这些设置都不会改变音量。 将所有四个设置为相同的值将产生所需的结果。 这是非常反直觉的。 为四个寄存器提供的唯一信息是"设置 PCM 播放路径的播放音量"。

2、书和页的概念很直观,但"页"的使用方式却令人困惑。 数据表中列出了 PAGE0 (8.5.5)、页1 (8.5.49)、页2 (8.5.51)和页4 (8.5.152)。 它们都具有地址0x00、要在它们之间更改、您只需将所需的页码写入地址0x00、如果是正确的? 因此、要从 PAGE0更改为 Page2、您将0x02写入0x00。 我想知道这么做的原因、而不是简单地解释一下、您可以将页码写入0x00吗?

3. 书籍(8.5.48)的使用更令人困惑,因为设备不会以任何有意义的方式使用。 我想知道为什么在没有使用的情况下甚至提到它?

4.在第25页的8.3.11下,似乎缺少一个词"必须用电阻器上拉"。 我只能假设此处缺失文本"IOVDD"? 我 是否应该在下次修订时报告此类勘误表?

此致

J·C·布莱尼尔德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    感谢您的反馈、我会添加一些意见来解决您的问题:

    1. DVC_PCM 寄存器是一组系数值。 您必须从寄存器0x0c 开始到0x0F、向全部4个寄存器写入总共32位。 如果您以不同的顺序或仅其中一些进行写入、则不会产生所需的效果。 这些系数使用寄存器映射中提供的公式计算、与此处所述的公式类似: [FAQ] TAS2563:使用 I2C 调整数字音量控制-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛
    2. 正确、每一页中的寄存器0x00都是页索引。 我对这个问题感到困惑、您能否指出说明中的哪一部分不清楚?
    3. 该器件与 TAS2563等其他更复杂的器件共享内存结构。 但是、TAS2110不需要访问其他书籍、我们可以考虑添加这方面的注释。
    4. 您是对的、它应该显示 IOVDD。 我已经记录了此内容以用于下一个修订版本。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢伊万!

    1.有道理。 我只是没有找到它!

    2.令人困惑的是、它不是在0x00显示为"页"寄存器、在那里您可以写入0、1、2和4。 相反、它呈现为四个看起来不同的东西(PAGE0、Page1、Page2和 page4)、都指向0x00。 但我得到它 的原因是这4个的0x00地址实际上全部位于每个 Page 的不同存储器地址上。  只是他们都做了相同的-更改 页面。

    这些东西还需要一段时间才能沉下去、谢谢澄清。 此外- TI 是否有仅提供线性输出的简单 I2S DAC?

    J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    您可以在此处查看我们的 DAC 产品系列: 音频 DAC | TI.com

    下面列出了要查找选项的一些关键点:

    • TLV320DAC 系列器件通常提供 I2C 控制、具有可选的 D 类输出以及立体声和单声道选项。
    • PCM 系列器件通常仅限线路输出、在应用不需要 I2C 控制的情况下、还提供了一些硬件控制选项。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师