This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:TAS2505TRGERQ1 -IOVDD 电流

Guru**** 2814545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1272138/tas2505-q1-tas2505trgerq1--iovdd-current

器件型号:TAS2505-Q1

大家好、

查询与 TAS2505TRGERQ1音频放大器有关、

Q1)运行期间的最大 IOVDD 流耗是多少。

IOVDD 电压= 1.8V

Q2)当 AVDD 为1.8V 时、AINL 和 AINR 引脚支持的最大电压输入是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srijesh:

    1. IOVDD 消耗通常可以忽略不计、大约为几十微安。
    2. 您可以参阅数据表规格:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师