This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563升压中的环路稳定性测试

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1272517/tas2563-loop-stability-test-in-tas2563-boost

器件型号:TAS2563

您好!

如您所知、TAS2563具有集成式升压转换器。 我想知道 TAS2563升压转换器是否需要在您身边进行环路稳定性测试? 如果是、如何进行测试? 我没有看到反馈引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、琥珀色:

    放大器中升压的唯一目的是为功率级供电、并且不得用于为其他外部电路供电。 所有升压控制均在内部进行。
    TAS2563支持不同的升压模式:

    • 常开:在这个情况下、升压转换器一直将 VBAT 电压升 压至指定的"最大升压电压"
    • G 类或两级升压:在该模式下、升压功能会在输入信号振幅较低时关闭、一旦输入信号超过特定阈值、升压功能就会启用并设置为配置的电平。
    • H 类或多级升压:在这个模式中、升压关闭、而输入信号为低振幅时、一旦输入信号超过一个特定的阈值、升压逐渐增加输出电压、这取决于输入信号的变化方式。
    • 始终关闭:已禁用引导。

    此外、我们的放大器具有高 PSRR、因此只要实现适当的去耦、即使升压显示出较高输出功率等级下的纹波、放大器也能在低失真等级下工作。 我们的产品文件夹中提供了以下设计指南:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师