This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:用于仪表组应用的音频解决方案

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1, TPA3110D2-Q1, TPA3137D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1272840/tlv320aic3104-q1-audio-solution-for-cluster-application

器件型号:TLV320AIC3104-Q1
主题中讨论的其他器件: TPA3110D2-Q1TPA3137D2

您好、TI 团队、

我们的某项汽车设计具有音频编解码器和 D 类放大器要求。应用:仪表组

 

您能否为 音频编解码器和 D 类放大器推荐合适的器件;下面是应用方框图和要求详细信息

 

 

  • 立体声、
  • 2个扬声器、
  • 每个5W,
  • D 类外部放大器
  • 温度-40至+85
  • 符合 AEC-Q100标准-首选

此致、
维提亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya:

    遗憾的是、我们对此没有单芯片解决方案。 我们的立体声编解码器最大仅支持~2W  

    TLV320AIC3104-Q1是汽车编解码器的常见选择、而且无需详细了解您想要的功能类型。

    对于 D 类、TPA3137D2支持立体声6W 性能。 对于汽车类选项、您可以查看 TPA3110D2-Q1。 如果您愿意为此付出代价、它支持的空间比您所需的空间大得多。

    希望这为您提供了一个开始、
    J·麦克弗森