This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:WERSJE TPA3118

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1271876/tpa3118d2-wersje-tpa3118

器件型号:TPA3118D2
主题中讨论的其他器件:TAS5805

Dzień Dobry,

wyprodukowałem pewną ilość głośników aktywnych z użyciem gotowych płytek,na których użyto TPA3118 w konfiguracji PBtl. W różnym okresee ostatnich kku lat dostarczano płytki ( zapewne z rynku chińskiego ), z których część powodowała uszkodzenie cewki głośnika 6 ohm (tuba)。 Szukając przyczyny, doszedłem ç ã o do wniosku, zmodyfikowałem płytkę z funkcji limit,że należy skorzystać poprzez zbudowanie powiedniego dzielnika rezystancyjnego i to rozwiązało 问题 na jakiś czas.

Okazało się jednak,że część płytek wzmacniaczy, pochodząca zapewne od innego productenta, zawiera spowodowało analizę układu , co inną konfigurację połączeń i ze zdumieniem odkryłem ,że na tych płytkach użyto TPA3118 ale w obudowach 28pinów ! Podczas gdy karta katalogowa TPA3118 w ogóle nie przewiduje takiej obudowy.

Naszukałem się naprawdę sporto, ale nigdzie nie ślad układu na trafiłem w obudowie 28 pinów ..

Proszę ó n o jakąś wskazówkę ó n, co tu można zrobić ó n, bowiem tych wzmacniaczy mamy jeszcze setki, ale bez możliwości zwrotu.

波德拉维姆

Bolesław -Polska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Bolesław

      您可以用英语在这里讨论吗? 只是为了确保我们没有错过任何细节。

      从转换中看、似乎我们提到了该器件的28引脚封装。 我试图搜索、但也没有找到任何信息。 您能提供一张您提到的28引脚封装的图片吗? 我们要检查上面的标记。

      此外、我们还会发现扬声器损坏问题、对吧? 音频中的某些突发信号可能会向扬声器产生过多电流、从而造成损坏。 我们可能需要限制最大输出功率。 如在 TPA3118中使用 PLIMIT 函数、或者限制输入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!

    感谢您的立即响应。

    至于是非曲直:

    我将附上一张集成电路的照片、由于很难理解、所以我提供了一个描述性的表格:

    82CGX7T G4. 您可以看到、这是一个 TSSOP28外壳。  在另一个案例中:89CGX7T G4

    它不像这是单个损坏案例。 系统的供电方式不同、但在允许的范围内:12VDC-24VDC。 扬声器线圈为6欧姆。 对于使用 TPA3118但具有32个引脚的其他电路板、我通过使用一个从引脚7 (GVDD)到24k 到 GND 的51k 电阻分压器强制引脚6 (PLIMIT)上的电压来解决问题。

    在我要尝试以类似方式解决的本例中、引脚配置是未知的。

    这就是我要向制造商(TI)寻求信息的原因、因为我在任何地方都找不到信息。

    对 TI 生产的其他 D 类放大器电路进行分析表明、TI 用28引脚封装生产了其中的一些电路、而将其应用与线迹和 PCB 组件配置进行比较表明、TI 可能已经生产过采用28引脚封装的 TPA3118。

    最后:也有一个可能性,我有一些"假货"安装在他们上面,我已经阅读了很多关于互联网上.

    此致

    博莱克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、博莱克

      确实有一些其他我们的器件使用28引脚封装、如 TAS5805、而且这个28引脚封装也是市场上最常见的封装。 但对于 TPA3118、恐怕我们仍然找不到以前使用此封装的任何信息。

      对于此器件上的标记"82CGX7T"、我们在数据库中搜索了批次代码、结果根本没有信息、这意味着这很可能不是 TI 生成的。

      很抱歉无法为您提供太多帮助。 如果您手头有更多此28引脚器件、您可以检查其中是否有任何一个具有不同的标记、我们可以再次检查。 您也可以在购买公司产品时获得帮助、查看这些设备的来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从您的回答以及今天与基于 TPA3118的放大器板供应商的对话来看、我得出的结论是、我正在处理一个假冒的 TPA3118、尤其是因为 aliexpress 门户提供了描述为"原始"的放大器、 这意味着也有供应商为放大器提供售后市场 TPA3118。

    但是、有趣的是、这些"假货"行为正确、并且没有来自最终客户的回报。 也许这是使用 PLIMIT 函数的结果、因为有很多迹象表明这个函数是在带有28引脚集成电路的电路板上被实现的。 我故意不再将其称为 TPA3118、因为它是原始的 TI 名称、毫无疑问、TI 以前从未生产过采用28引脚封装的 TPA3118。

    最后、我将重复一遍:扬声器损坏仅发生在未实现 PLIMIT 函数的 TPA3118 (32引脚)应用中。

    因此、感谢您帮助我解决问题、尽管我的结论不是100%确定。

    此致

    博莱克