This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:PurePath-CMBEVM 使用 TAS5720-Q1与客户板连接

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1272344/purepathconsole-purepath-cmbevm-connecting-with-customer-board-using-tas5720-q1

器件型号:PUREPATHCONSOLE
主题中讨论的其他器件:TAS5720A-Q1EVM

团队、您好!

是否可以将我们的 PurePath Studio 1与主板相连(带 TAS5720-Q1)且没有配置 EEPROM 一起使用?

他们在 TAS5720A-Q1EVM 上找到了 EEPROM、想知道能否获取此 EEPROM 的内容。

如果需要正确地将 CMBEVM 连接至客户电路板、他们似乎需要此 EEPROM、或者是否有其他方式不需要?

非常感谢和 BR

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫·你好

      抱歉、更改 EEPROM 数据可能非常困难。 最简单的方法是使用飞线将 I2C 总线发送到客户的板中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很抱歉混淆了-我们的想法不是更改 EEPROM、而是获取存储在 EEPROM 中的数据! 这使客户能够仿真我们的 EVM 板和 GUI-SW、查看 TAS5720配置。

    J·布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    EEPROM 实际上不用于配置器件。 PPCMB 用于配置 TAS5720、但如果您需要一个示例脚本来配置 PPCMB 并打开器件、此处为一个: TAS5720A_Q1_USB PBTL.cfg

    此致、
    路易斯