请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PUREPATHCONSOLE 主题中讨论的其他器件:TAS5720A-Q1EVM
团队、您好!
是否可以将我们的 PurePath Studio 1与主板相连(带 TAS5720-Q1)且没有配置 EEPROM 一起使用?
他们在 TAS5720A-Q1EVM 上找到了 EEPROM、想知道能否获取此 EEPROM 的内容。
如果需要正确地将 CMBEVM 连接至客户电路板、他们似乎需要此 EEPROM、或者是否有其他方式不需要?
非常感谢和 BR
约瑟夫