This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC33:编解码器问题及#39;s MONO_LOP 输出

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN, TLV320AIC33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1272477/tlv320aic33-problem-with-codec-s-mono_lop-output

器件型号:TLV320AIC33
主题中讨论的其他器件:CC2564MODN

我使用 TLV320AIC33编解码器并将 I2S 用作音频串行数据接口。 编解码器配置为主器件、而在另一端具有 CC2564modn 蓝牙器件。 可以通过蓝牙耳机听到编解码器产生的音频、但当我对着耳机的麦克风讲话时、在编解码器的 MONO_LOP 输出上看不到干净的音频信号、尽管将 DAC_L1调节为 MONO_LOP/M 和 MONO_LOP/M 输出电平控制寄存器。 我没有在项目中使用 LEFT_LOP 和 RIGHT_LOP;只会使用 MONO_LOP 输出。 如何解决该问题?

提前感谢您。

Furkan,

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何连接耳机麦克风?它们如何连接至编解码器?

    单声道输出音频良好、这说明 DAC 配置仅在麦克风输入但输出失真时正常。 因此、您需要首先检查麦克风输入本身在 ADC 或旁路路径上是否良好、然后检查您要关注的路径是混合在输出还是数字环回上。

    此致。