This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3100D2:直流耦合是否可用于 TPA3100D2输入?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3100D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1271596/tpa3100d2-can-dc-coupling-be-used-for-tpa3100d2-input

器件型号:TPA3100D2

直流耦合是否可用于 TPA3100D2输入?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Applo

     只要输入侧具有直流阻断电容器、就不会有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以不使用这些电容器? DAC 输出与该芯片进行直流耦合、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Applo

      它不受支持。 电容器不仅用于阻止直流、器件 TPA3100还需要在对这些电容器进行星型设置期间自行设置直流偏置。 如果没有电容器、器件将无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于没有 TPA3100D2的 TINA 模型、我改用了 TPA3110D2。 我发现直流耦合也可以正常工作。 您能解释一下吗? 此外、TPA3100D2和 TPA3110D2之间的区别是什么? TPA3110D2是否可以替代 TPA3100D2? 

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Applo

      恐怕这个模型无法展示这个器件的所有细节。  

      请在数据表中搜索输入电容器、我们提供了有关该功能以及如何选择该值的说明。 恐怕无法描述不使用它的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有可验证的演示板? 在仿真期间、LINP/N 具有直流偏置、其中 LINP=1.25V、Linn=1.5V。

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Applo

    模拟模型可能只是放大镜,它可能不包括所有功能。

    输入直流偏置为 VREG/2、 VREG 变化为 3.75 ~ 4.25V。  

    请检查器件上的硬件。 我手头没有 EVM 板。 您可以应用一个板进行检查。

    此致、

    德里克