This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:TPA3250和 TPA3255输出线路上的直流阻断电解电容器

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3250, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1273039/tpa3250-dc-blocking-electrolytic-capacitor-on-the-output-lines-for-tpa3250-and-tpa3255

器件型号:TPA3250
主题中讨论的其他器件: TPA3255

您好、团队成员:

我们目前正在 PBTL 模式下使用 TPA3250和 TPA3255。

我们有一个连接到输出端的变压器、用于对输出信号进行升压。

您能说明一下 PBTL 模式是否需要隔直电容器 ELCO (C21、C34、C42、C56)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只有在单端配置中使用输出时才需要直流阻断电容器、因此 PBTL 中不需要输出。 您可以参阅数据表中的典型应用图。

    此致、
    路易斯