This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48100Q-Q1:I2C 引脚 SDA 和放大器;需要 SCL 总线最大电容值。

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1273002/lm48100q-q1-i2c-pins-sda-scl-bus-max-capacitance-value-required

器件型号:LM48100Q-Q1

尊敬的 ALL:LM48100QMHE/NOPB 用在了其中一个设计中 ,需要估算最坏情况下的总线电容,因为总线上连接了多个 I2C 器件。 遗憾的是、数据表中未提供 I2C 引脚电容数据。 请求 TI 提供 SDA 和 SCL 引脚电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinu:

    您可以估计此最大值为10pF。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师