This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:模式

Guru**** 2536960 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1273154/tas2563-modes

器件型号:TAS2563

对于 TAS2563、我们想要检查是否需要包含以下所有模式? 此外,在集成时,它们是否可以在 QCM6490 (高通移动 SOC)上单独调整?


谢谢再见  
汉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    我注意到您与客户分享了更多意见、我同意。
    我将与我们的软件主管分享这些信息、同时查看他们是否有任何意见。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!  

    谢谢!  

    此外、我们是否有 TAS2563的实现/配置可以直接与 Qualcomm 的 QCM6490或 Snapdragon 778G 配合工作?  

    Ciao  
    汉诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS2563的算法需要包含声音效果调试。 调试内容是否包括前面提到的表中的免提和手持呼叫场景(实际网络呼叫、网络呼叫)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    我已经请我们的驱动器专家进行探讨、希望他们能够提供有关 QCM 实现的一些示例或参考材料。
    按照我的理解、客户可能只需要使用 PPC3生成不同的配置、然后根据 SoC 模式在不同配置之间进行更改。 这些可以是不同的音量、通道选择或 EQ 设置。 我会分享我从软件团队获得的任何意见、或者他们可以直接在该主题中发表意见。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,雷默

    所有这些音频用例都可以在 PPC3工具中定义、ppc3工具将生成固件、驱动程序可以通过解析固件来获取这些用例。

    本文档有助于理解驱动程序的工作原理。

    PowerPoint 演示文稿(TI.com)