This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:QCM6490 QACT 不同用例

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1273691/tas2563-qcm6490-qact-different-usecases

器件型号:TAS2563

您好!  
我们的计划是为我们当前的智能手机项目集成2个 TAS2563。 一个用于顶部的扬声器、一个用于底部的扬声器。 这个问题、来自我们的软件团队和 ODM 的库存是:
TAS2563如何区分不同用例? 例如、使用 PPC3校准的方法是否仅用于优化扬声器性能并使用 QACT 中相应的校准数据(手机、免提电话、媒体播放)切换用例?
还是更明智地在 PPC3中为每个用例(手机、免提、媒体播放等)创建不同的预设、并使用 Android 栈的某些部分来切换 TAS2563内的预设?
还是可能也是建议将这两种方法结合使用(更通用的 PPC-3预设、QACT 的改进)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QACT = 高通音频校准工具  

    QCM6490 = Qualcomm 移动 SOC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    我将尝试把它保留在单个 e2e 线程中。 我们将就另一主题提供一些注释。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师