This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:音频论坛

Guru**** 2517770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1273666/tpa3116d2-audio-forum

器件型号:TPA3116D2

您好!

我想使用 TPA3116D2放大器在20-30kHz 频带的频率和1Vrms 输入信号、4欧姆负载时输出至少50W 的功率。

在 PBTL 模式下进行各种测试后、我的输出信号尽快在0.7Vrms 下达到饱和、功率远低于50W (20-30W)。

以下是我的问题:
-在 PBTL 模式下,我应该每通道使用一个 LC 滤波器(因此4个 LC)还是使用2个 LC (一个用于右侧输出,一个用于左侧输出),然后将它们全部连接到负载?
- LC 滤波器是否影响输出功率?
我的 PBTL 电路使用2个电感器(6.8uH)和2个电容器(1uF)。

我还在 PBTL 模式下使用评估板(4LC)对组件(2 LC)进行了测试、所用元件值相同、分别为10uH 和680nF。 看来具有4个 LC 的评估板的 PBTL 模式允许更多功率的输出。

您对这些问题有什么建议或答案吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sebastien

    -在 PBTL 模式下,我应该每通道使用一个 LC 滤波器(SO 4个 LC)还是使用2个 LC (一个用于右侧输出,一个用于左侧输出),然后将它们全部连接到负载?

    两种使用方式都可以。 您只能使用2LC 并进行连接、如下图所示。 也可以使用4LC 并在适配器后连接。

    我的 PBTL 电路使用2个电感器(6.8 μ H)和2个电容器(1 μ F)。

    大多数情况下、电感器需要注意。 确保电感器的额定电流大于您的工作电流。 否则、电感会饱和、并出现外壳 OC 问题。

    请检查您是否使用了正确的电感器。 也许在输出端捕获一些波形、以显示电流问题是什么。