This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:TPA2011D1YFFT 增益小于2V/V。

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1273939/tpa2011d1-tpa2011d1yfft-gain-is-less-than-2v-v

器件型号:TPA2011D1

我已经将 TLV320AIC3104IRHBR LEFT_LOP/M 连接到 TPA2011D1YFFT 并将增益设置为2V/V。

LEFT_LOP/M 输出4Vp-p、但 TPA2011D1YFFT 仅输出6Vp-p。

请帮助我查看原理图以确定 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kungyeh:

    您能评论一下您在哪里测量编解码器和放大器之间的信号吗? 是在 R204/R206之前还是之后? 在进入放大器输入前、我想知道这些电阻器是否会加载信号。
    在调试过程中、您可以尝试将 R204/R206替换为0 Ω。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师