This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4192:原理图检查

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1273994/dit4192-schematic-check

器件型号:DIT4192

大家好、

请帮助查看 DIT4192IPWR 原理图。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    我明天会看一下。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于连接建议很少。

    对于 I2S 信号、最好添加22到100欧姆串联电阻、我只看到它用于 MCLK。

    如果器件打算处于从模式、则需要相应地配置 M/S 引脚。

    对于 RSTZ、使用一个上拉电阻器可能 是一个好主意。

    FMT0/FMT1等数字输入引脚  需要根据需要连接至高电平或低电平。 对于数字引脚、请根据特定需求遵循数据表。

    此致、

    阿拉什