This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:如何使用 TAS5720A-Q1而不是 TAS5720A-Q1EVM 来连接自己的设计

Guru**** 1772095 points
Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM, TAS5720A-Q1, TAS5720A-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1272286/purepath-cmbevm-how-to-connect-out-own-design-using-tas5720a-q1-not-tas5720a-q1evm

器件型号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5720A-Q1TAS5720A-Q1EVM

尊敬的 TI 团队和社区:

我们已成功将 TAS5720A-Q1EVM 连接到 PurePath-CMBEVM、并使其在 PurePath 控制台1上运行。 现在、我们已经使用 TAS5720A-Q1设计了自己的硬件模块、其中没有像 EVM 那样的 EEPROM。 我们如何正确连接它以使我们的硬件运行? 我们必须如何更改/修改 PurePath 控制台1? 谢谢!

此致、

约翰内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johannes

      您可以考虑使用飞线将 EVM 中的 I2C 总线连接到您自己的电路板、并且器件地址需要与 EVM 相同。 对 I2C 进行写入应该没有问题。 读取 I2C 可能会遇到一些冲突、如果需要、可以考虑移除 EVM 上的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    感谢您的答复。 移除 EVM 上的器件可能是最后一种方法。 但是、我认为它不是一种纯粹的解决方案。 如果可能、最好用我们的硬件替换 EVM。

    有人知道吗、EEPROM 中存储了哪些数据、我们是否可以"伪造"它的出席?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johannes:

    EEPROM 实际上不用于配置器件。 PPCMB 用于配置 TAS5720、但如果您需要一个示例脚本来配置 PPCMB 并打开器件、这里为

    TAS5720_Q1_USB_PBTL.cfg

    致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的回答。 我知道 EEPROM 器件不用于配置 TAS5720A、但 PPCMB 用于配置 TAS5720A。 我想、EEPROM 可能包含某种类型的标识符、用于告知 PPCMB 连接的是哪种类型的音频放大器。

    您能否解释一下您是如何创建示例脚本的以及在控制台中进行了什么配置? 谢谢!

    Br、
    约翰内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johannes:

    EEPROM 是作为 PPCMB 未来开发的选项而添加的、但不用于任何用途。

    此脚本是从 TAS5720A-Q1的基本寄存器映射生成的、我们在 PPC3程序中将其用作 PPCMB 的 I2C 配置来配置 USB 音频配置中的 PPCMB、我们只使用直接 I2C 功能来编写此脚本。 这是功能测试脚本的一部分、用于在我们构建 EVM 时验证 EVM。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis 的澄清!