This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:原理图验证

Guru**** 2646055 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1273513/pcm2912a-verification-of-the-schematic

器件型号:PCM2912A

我们正在 利用您的 PCM2912A 设计音频器件。 您能不能回顾一下随附的原理图并核实所有内容、 e2e.ti.com/.../0121.AUDIO.pdfYour指南对于我们推进制造进程至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    我将 MMUTE 连接到 GND、而不是使其保持悬空、以便 MUTE 功能不会意外触发、但否则原理图看起来很好。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当将该板连接到 PC 时、它显示无法识别我不知道为什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    具体是什么错误以及重新创建该错误的步骤? 是否已尝试删除器件信息(在隐藏的器件中)并重新初始化驱动程序? 所提供的 VBUS 是什么? 您是否更换了部件或电路板?

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了所有这些事情。VBUS 提供5V。但当我把我的 USB 连接到计算机,它将不会识别设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    你能否详细说明一下你所说的"不承认"是什么意思? Windows 是否完全识别插入了某些设备? 您所使用的 Windows 操作系统是什么、并且尝试过不同的计算机?

    此致、
    J·麦克弗森