This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:关于每次操作

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1273457/pcm9211-about-each-operation

器件型号:PCM9211

大家好、

我想问几个问题。


问题1
请告诉我以下操作是否可以同时进行。

A 的 AES/EBU 和 SPDIF 信号输入是以 I2S 格式输出到 B。
将 AES/EBU 和 SPDIF 信号输入重新锁定到 A 并以 I2S 格式将其输出到 B。
将 AES/EBU 和 SPDIF 信号输入重新锁定到 A 并将其输出到 C、因为它们是 AES/EBU 和 SPDIF 格式。
以 I2S 格式输出从 D 到 E 的模拟信号

我认为这种设置可以从数据表中获得、我不确定能否同时操作它们。

问题2
当一个不支持采样率的信号(例如48kHz 时钟)被输入到 A 时、在不重新计时的情况下、是否可以传递到 C 的输出?

问题3
当从 A 输出到 B 时、V、C、U 和 P 音频数据输出是否相同? 当从 A 输出到 B 时、音频输出的 V、C、U 和 P 数据是否与它们相同?

问题4
当从 A 输出到 C 时、语音的 V、C、U 和 P 数据是否为语音输出的 V、C、U 和 P 数据、就像从 A 输出到 C 时一样?

问题5
如果您知道从 A 到 C 输出48kfs 信号时的延迟时间、请告诉我们。 如果知道从 A 到 C 输出48kfs 信号的延迟时间、请告诉我。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    我会在下周四前回复您、因为我几天不在办公室、无法解决您的问题。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    当然 、所有这些都可以单独  设置;如果需要同时设置所有这些值的寄存器没有冲突、我看不出任何问题。

    如果您 使用 (地址= 35h )将源发送到 RECOUT0或 RECOUT1 ,则      可以使用 MPO0SEL[3:0]和 MPO1SEL[3:0]来选择在 MPO0或  MPO1引脚上输出 RECOUT0或 RECOUT1。   

    PCM9211可以输出解码通道状态数据、用户数据和与来自输入 S/PDIF 信号的音频数据同步的有效性标志。 这些信号可以从三个 MPIO (MPIO_A、MPIO_B 或 MPIO_C)中的任何一个进行传输。 请参阅  产品说明书的7.3.8.6.6  

    群延迟时间(17.4/fs)是 所述唯一由于数字滤波器而导致的传播延迟、它会根据 FS 而变化。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的回复。
    请再说一遍问题2和3、4。
    您是否确定问题2中的采样率可能在不受支持的范围内?
    至于问题3和4、假设只要有连接、数据就会原样显示、我的想法是正确的吗?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    我从来没使用过非音频 采样频率,也没有 EVM  用于这个部分;但从数据表的图表 看来,如果你没有通过 DIR 时钟恢复,你可以通过它。

    对于另一个问题,是的,一旦路径存在,数据就会输出。

    此致、

    阿拉什