This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2134:需要检查选择性库存交换流程- SIEP - MPN:OPA2134 -封装- SOIC

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1274149/opa2134-need-to-check-the-selective-inventory-exchange-process--siep---mpn-opa2134---package---soic

器件型号:OPA2134

您好:专家,  

由于某些流程变更,需要返回 TI SIEP 通知 SOIC 封装。  

我们有一个库存的 MPN : OPA2314UA/2K5 DC 2240。 请参阅以下标签、了解这些批次是否受此通知影响?  

通知以便更好地参考。  

e2e.ti.com/.../SIEP-Bond-pad-lifted_5F00_-_2800_002_2900_.pdf

期待您通过使用这些部件进行生产获得支持。  

谢谢你。  

此致  

Manoj Balakrishnan.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manuj

    这些 STC 与受影响的器件均不匹配。 你可以走了。 我也就此向您发送了一封电子邮件-如果您有任何进一步的问题、请告诉我。  

    -Mayrim Verdejo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayrim:  

    感谢您的回复和确认。  

    美好的一天  

     - Manoj Balakrishnan.