This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3263:线路输出放大器增益

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1273891/tlv320aic3263-line-out-amplifier-gain

器件型号:TLV320AIC3263

大家好、我现在 为 系统的音频链制作增益图、想知道线性输出(LOL/LOR)放大器应用的增益是多少。 它们只是直接驱动器吗? 它们是固定的放大器吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    线路放大器是直接驱动器。 您可以根据 应用参考指南中的第2.6.3节确定他们应用的增益(数字刻度->输出电压)。 它列出了一些示例配置以及与0dbFS 对应的输出电压。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答、这有助于我澄清最初的疑问。 现在我有另一个问题。 我没有获得 ADC 输入和 DAC 输出中规定的0.5Vrms。 我在两个转换器中使用0.9V CM 和 PTM_R4、另外、我们还使用编程模式和在 PurePath Studio 中实现的代码。 当 我们将输入升高到-9.5dBV (~335mVrms)以上时、它会达到饱和。 我使用20位 RJF 通过 ASI1连接外部器件。

    我对在编解码器中实施音调发生器进行了测试、振幅为1并路由至线路输出放大器、而单端输出为 0.3535Vrms。

    我们的代码中是否缺少与文档中指定的配置相同的满量程配置?

    此致、

    Jos é María í a Jim é nez Coronado

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    您在 miniDSP 上实施的代码到底是什么? 还是对 ADC 路径和/或 DAC 路径而言?

    我将再次检查共模是否设置为0.9V、因为当共模设置为0.75V 时、0.35V 更接近满量程值。 为了更接近列出的规范、您是否能够切换回处理块1 (从公式中删除 DSP)并查看输出是否正常?

    此致、
    J·麦克弗森