This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:PCM6240-Q1 pin9 EOS、0km

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1275058/pcm6240-q1-pcm6240-q1-pin9-eos-at-0km

器件型号:PCM6240-Q1

我们有2个客户返回的4个 EOS 案例。  

所有 EOS 都发生在麦克风输入的引脚9上。  

TI PFA 已确认 EOS。  

我想问、输入信号在哪种情况下会损坏 IC?  

我们的应用中的保护电路为±18V、但该元件可能会损坏超过-0.3V 的电压。  

微型电话能否产生这样的电压?  

我们没有 收到任何我认为保护电路仍能正常工作的场缺陷。  

它是否会因 OEM 组装工艺而损坏? 可能会产生某种负电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我可以获得 ADC 的客户原理图、它会很有帮助。 此外、我还想知道安装案例。 例如、如果麦克风通过长电缆连接到 ADC 板