This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1110:TLV320AIC1110的寄存器设置

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1275314/tlv320aic1110-register-setting-of-tlv320aic1110

器件型号:TLV320AIC1110

您好!

我对 TLV320AIC1110的寄存器设置有疑问。

■问题1

这与基准系统上电和取消通道断电的时序有关。 我们正在计划更改 REG01、02、03的值。 我是否应该先更改这些寄存器值、然后访问 REG00并设置寄存器值、包括取消基准系统上电和通道断电?

■问题2

为什么每个参考系统和通道都断电? 我想知道如果基准系统处于断电状态、发送和接收通道是否都无法正常工作。 当您只想关闭一个通道时、是否使用它? 基本上、当我访问 REG00时、应该接通/启用所有基准系统和通道吗?

■问题3

有接收 PGA 增益控制和 RX 音量控制、但衰减特性是否有差异? 对于来自 PCM 接口的音频、RX 音量控制中-2dB 和接收 PGA 增益控制中-2dB 的衰减水平是否相同? RX 音量控制是否对音量有影响?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1:是的、您可以在启用寄存器0之前设置其他函数、请参阅 上电初始化部分。

    Q2:如果您要求发送或接收数据、则可以单独配置/启用该传输或接收数据

    问题3:减少音量方面是相同的、RX 音量控制耳机的音量。

    此致。