This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:不使用 MIC 和 VOL / MICDET 输入

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1275283/tlv320aic3100-not-using-mic-and-vol-micdet-inputs

器件型号:TLV320AIC3100

您好!

如果我不打算在自定义设计中使用 MIC 和 VOL MIC/MICDET 输入、应如何连接这些输入? 将它们保持悬空还是应该将它们连接到 GND?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ane、您好!

    VOL / MICDET 可保持悬空。 未使用的 MIC 输入应通过0.47uF 或类似尺寸的电容器交流耦合到 GND。

    此致、
    J·麦克弗森