This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211EVM-U:无法通过 CodecControl 软件进行通信

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211EVM-U, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1274165/pcm9211evm-u-cannot-communicate-via-codeccontrol-software

器件型号:PCM9211EVM-U
主题中讨论的其他器件: PCM9211

SBAC109 - PCM9211EVM 软件不与新的 PCM9211EVM-U 通信、如下图所示:

设备管理器识别已插入的评估板。 编解码器控制软件可以在其列表中看到用于新 EVM 仿真的电路板:

   

这已经在两台计算机上进行了尝试,两台计算机都有多条电缆并重新安装了驱动程序(包括隐藏的设备)。

我在两个完全一样的评估板上试用过它。  

该板是开箱即用的全新板。  

LED D1、D2和 D4始终亮起、指示错误。  

按下复位按钮、您可以看到光学端口复位、因此电路板的其余部分也有望复位、但软件显然无法识别该事件。  

注:在我尝试过的两台机器上、软件中的 Update Firmware (更新固件)选项对我不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhamilya:

    即使 EVM 未连接、GUI 也会显示该器件、因此、首先需要确保已真正连接到该器件、然后 GUI 会显示该器件。

    D1是 EVM 应用指示灯、D2 EVM 补丁指示灯、但 D4 LED 是 PCM9211错误指示灯(请参阅《用户指南》)  

    当 DIR 遇到错误时(例如、当它失去锁时)、可配置一个错误信号并且
    被发送到错误引脚(引脚1)。 引脚1 (误差或 int0)的控制由寄存器20h 设置。

    寄存器25h 可以选择误差源。  每个中断源都可以由寄存器2Ah (INT0)和寄存器2Bh (INT1)屏蔽。
     我们可以屏蔽中断、以便您缩小错误源范围。 请参阅数据表的第24页。

    还请检查时钟并确保它们符合规格。

    这应该会让您朝正确的方向发展、但如果您仍然有问题、可以随时与我们联系。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、我不明白的是、为什么软件没有检测到全新的电路板?  

    您是否有许多客户面临同样的问题? 如果是,他们的分辨率是多少。  

    未执行任何寄存器更改。 确实应该进行即插即用、但事实证明、由于该评估板上缺乏说明、需要花费大量时间来进行设置。  

    您可以帮助说明在未连接到任何音频源时、我的 GUI 是否可以检测到评估板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhamilya:

     

    您能否尝试使用其他 GUI (例如 PPC3)(您可以从 TI.com 下载它)并使用其 I2C 主设备,然后查看 电路板是否可以使用该 GUI 进行连接。 请告诉我、  如果该主题是驱动程序问题、我可能需要将其传输给另一个团队。

     

    我放了一些屏幕截图以供您参考 PPC3:

    此致、

    阿拉什