This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:LPF 电路回顾

Guru**** 2791175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1622, TINA-TI, OPA145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1275014/opa1622-lpf-circuit-review

器件型号:OPA1622
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA145

您好!

我想使用供应商推荐的以下 DAC 电路、直接在高端 DAC 的输出端使用 OPA1622:

此电路中的元件值是否有任何问题? 我在其他地方读到过、OPA1622对由于相对较高的输入偏置电流而导致的不匹配的输入电阻很敏感。 这是否是此电路的一个问题?

还有其他建议吗?  

以下是 TINA-TI 仿真:

e2e.ti.com/.../opa1622_5F00_lpf.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Evan、  

    我目前正在调查此问题、将在1个工作日内回复。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Evan、  

    如果你碰巧有讨论"敏感性"我可以看看. 但是、由于直流偏置电流、我在这里不会看到一个问题。 高偏置电流将在 R ERROR 电压上产生更大的 Ib、任何失配都可能在放大器的输入端产生看起来像差分信号的信号。 这将产生恒定的直流误差。 如果应用中不能接受直流误差、则高输入阻抗 JFET 放大器是双极输入放大器的良好低噪声替代产品。 OPA145就是这样的器件之一。 前端上的阻抗不匹配可能会影响交流 CMRR 性能、这可能就是您提到的灵敏度?

    在增益为1的情况下、该电路的带宽为131.9kHz。  

    瞬态响应看起来不错、我还运行了稳定性检查、未发现任何稳定性问题。  

    这是我放置在一起的 Tina 仿真。  

    e2e.ti.com/.../OPA1622.TSC

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通